おはようございます。NAKAといいます。
今日、電車の中で思いついたことがあります。
RXマイコンにはE2フラッシュの機能があり、使うためにはFCU-ROMの8K容量のファームをFCU-RAMに転送して、先頭番地にコマンドを投げることで制御されてます。
最近、少し重い解析アルゴリズムを入れるとRAMが不足する場合があります。
そこで、E2フラッシュ機能を使わなければ、FCU-RAMを通信バッファなんかに使えるんじゃないか?と思いつきました。ポインタ指定で通信バッファや普通のRAMとして使うのはまずいのでしょうか?E2フラッシュの機能でRAMの内容が変わったりすることがあるのでしょうか?
P.S.
先日、屋上家庭菜園で琵琶をハサミで収穫していた時、誤って指を切ってしまいました。流血事件_DEATH!