ROM動作後しばらくするとOFF-ONで正常に動かなくなる

お世話になってます。

CS+とRX210の環境なのですが、
E1でエミュレート時は正常動作。
E1でROMライト後すぐに電源OFF→ONは正常動作。
ROM動作でしばらく使った後製品の電源をOFF->ONすると一部の
機能が動かなくなってしまいます。
その後ソフトライトするとまた動くようになるのですが、繰り返しです。

CS+は無償評価版を使っているのですが、
ワーニングでThe evaluation period has expired.とでる状態です。
(エラーはありません)

時限で一部動かなくなるようなことはあり得ますでしょうか?
原因がまったくわからず何を調べてみていいかもわからず大分困っています。

Parents
  • >動かなくなるのは外付けのA/D変換ICなのですが
    自分ならこのA/D変換周りだけのプログラムを作って動作実験します。
    初期化とかI/Oには山盛りのディレイを入れたり、割込みを使わないで動かしたりとかです。
Reply
  • >動かなくなるのは外付けのA/D変換ICなのですが
    自分ならこのA/D変換周りだけのプログラムを作って動作実験します。
    初期化とかI/Oには山盛りのディレイを入れたり、割込みを使わないで動かしたりとかです。
Children
No Data