サイズの大きな配列の配置とアクセスについて

お世話になっております。

要素数が約3200個の2バイトの符号付整数の配列を、それを参照する関数の外においておきました。

関数から参照させると、「Expression must have pointer-to-object type」(式はオブジェクト型へのポインタである必要があります。)というコンパイルエラーとなってしまいました。

関数の外(別のソースファイル)に作成した配列は次のような記述です。 (抜粋)

static const int16_t thermistor_10K[3211] = {
      -400,-400,-399,-398,-398,-397,-396,-396,-395,-394,
      -394,-393,-392,-392,-391,-390,-390,-389,-389,-388,

      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

      689,690,690,691,691,692,692,693,693,694,
      695,695,696,696,697,697,698,698,699,699,
      700
};

 

関数の、配列を参照している箇所の記述は、次の通りです。

extern int16_t thermistor_10K;

void main(){

  int16_t hoge;

  hoge = thermistor_10K[1750];

}

 

//  ※ あまり詳細には書けませんので、必要な部分のみ書きました。

 

配列としては、普通の配列と思うのですが、サイズが大きい(約6KByte)ために、上記のようなエラーとなってしまったのでしょうか。

コンパイラの制限によるものなのか、それともそもそも定義の方法に誤りがあるのかわからず、困っております。

大変お手数をおかけしますが、ご教示何卒よろしくお願いします。

 

 

 

 

Parents
  • static const int16_t thermistor_10K[3211] = {
    

    ↑は

    const int16_t thermistor_10K[3211] = {
    

    ↑の間違い、

    extern int16_t thermistor_10K;
    

    ↑は

    extern const int16_t thermistor_10K[3211];
    

    ↑の間違いですね。

    hoge.c:

    #include "hoge.h"
    #include <stdint.h>
    
    const int16_t thermistor_10K[3211] = {
                -400,-400,-399,-398,-398,-397,-396,-396,-395,-394,
                -394,-393,-392,-392,-391,-390,-390,-389,-389,-388,
    
                ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    
                ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    
                689,690,690,691,691,692,692,693,693,694,
                695,695,696,696,697,697,698,698,699,699,
                700
    };
    

    hoge.h:

    #ifndef _HOGE_H_
    #define _HOGE_H_
    
    #include <stdint.h>
    
    extern const int16_t thermistor_10K[3211];
    
    #endif/*_HOGE_H_*/
    

    piyo.c:

    #include "hoge.c"
    #include <stdint.h>
    
    void main(){
    
        int16_t hoge;
    
        hoge = thermistor_10K[1750];
    
    }
    

    等とするとこの手のミスを防ぐことができます。それ以前の話としてよく分かってらっしゃらないようなので、Amazon 辺りで評判の良い C の入門書でも調べて読まれたらいかがですか。

Reply
  • static const int16_t thermistor_10K[3211] = {
    

    ↑は

    const int16_t thermistor_10K[3211] = {
    

    ↑の間違い、

    extern int16_t thermistor_10K;
    

    ↑は

    extern const int16_t thermistor_10K[3211];
    

    ↑の間違いですね。

    hoge.c:

    #include "hoge.h"
    #include <stdint.h>
    
    const int16_t thermistor_10K[3211] = {
                -400,-400,-399,-398,-398,-397,-396,-396,-395,-394,
                -394,-393,-392,-392,-391,-390,-390,-389,-389,-388,
    
                ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    
                ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    
                689,690,690,691,691,692,692,693,693,694,
                695,695,696,696,697,697,698,698,699,699,
                700
    };
    

    hoge.h:

    #ifndef _HOGE_H_
    #define _HOGE_H_
    
    #include <stdint.h>
    
    extern const int16_t thermistor_10K[3211];
    
    #endif/*_HOGE_H_*/
    

    piyo.c:

    #include "hoge.c"
    #include <stdint.h>
    
    void main(){
    
        int16_t hoge;
    
        hoge = thermistor_10K[1750];
    
    }
    

    等とするとこの手のミスを防ぐことができます。それ以前の話としてよく分かってらっしゃらないようなので、Amazon 辺りで評判の良い C の入門書でも調べて読まれたらいかがですか。

Children
  • 訂正:

    piyo.c の

    #include "hoge.c"
    

    #include "hoge.h"
    

    の間違い

  • Fujita様

    お世話になっております。
    この度は、ご指導誠にありがとうございました。
    お蔭様で、問題は解決いたしました。

    お察しの通り、当方旧NECのV30/V50全盛の頃にアセンブラのみで開発を行って以来、27年くらい開発現場を離れていたこともありまして、Cはおそらく・・・まだまだのレベルです。
    しかし、開発は待ってはくれませんので、がんばるしかありません。
    今後ともよろしくお願いします。