HEW(v4.09.01.007)のプロジェクトをe2studio(v5.4.0.018)にインポートすると一部だけプログラムサイズが大きく変わる

お世話になります。

 

インポート後、e2studio上で少し動作確認した限りでは問題なさそうなのですが、

気になりましたので、質問させていただきました。

なぜ、インポートしただけでプログラムサイズに大きく差分(2倍強)がでてしまうのか、

もし原因をご存知の方がおられましたら、ご教授いただけませんでしょうか。

よろしくお願いいたします。

 

詳細情報は以下の通り。

====================

使用マイコン:RX63T(100pin)

使用ライブラリ:シンプルフラッシュAPI(ルネサス提供ライブラリ)、C言語標準ライブラリ

 

現在、開発環境をHEWからe2studioに載せ替えようとしています。

そこでHEWで作った環境をe2studioにインポートしてビルドし、

mapファイルを確認したところ、上記ライブラリとC言語標準ライブラリのサイズが、

以下の通り、2倍強になっておりました。

---------シンプルフラッシュAPI----------

RPFRAM        00000004  000012b7      12b4   4(※HEW)

RPFRAM    00000004  000007fb       7f8   4   (※e2Studi)

--------C言語標準ライブラリ-----------

PLIB       ffff4324  ffff858f      426c   4(※HEW)

PLIB       ffff382c  ffff7a6f      4244   4(※e2studio)

-------------------

 

因みに、自分で作成したプログラム領域については、

(想定通りに)プログラムサイズは変更されておりませんでした。

Parents
  • わわいです
    ヘッダファイルでstaticの変数の定義したりしてませんか?
    よーくあるあるネタなのが、ヘッダファイルで変数定義していて、特定のソースのDefineでだけその定義が有効になるようにしてるはずが、そのDefineを入れ忘れたために、全ソースで変数定義が有効になってて無駄に領域だけを食いつぶしている、というのがあります。
    #static変数なのでコンパイラのエラーさえ出ないという
    まー、ヘッダでは変数の定義なんかしてはいけない、って言ってますが、これやらかす人はなかなか減りませんねー
Reply
  • わわいです
    ヘッダファイルでstaticの変数の定義したりしてませんか?
    よーくあるあるネタなのが、ヘッダファイルで変数定義していて、特定のソースのDefineでだけその定義が有効になるようにしてるはずが、そのDefineを入れ忘れたために、全ソースで変数定義が有効になってて無駄に領域だけを食いつぶしている、というのがあります。
    #static変数なのでコンパイラのエラーさえ出ないという
    まー、ヘッダでは変数の定義なんかしてはいけない、って言ってますが、これやらかす人はなかなか減りませんねー
Children
No Data