お世話になります。
インポート後、e2studio上で少し動作確認した限りでは問題なさそうなのですが、
気になりましたので、質問させていただきました。
なぜ、インポートしただけでプログラムサイズに大きく差分(2倍強)がでてしまうのか、
もし原因をご存知の方がおられましたら、ご教授いただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
詳細情報は以下の通り。
====================
使用マイコン:RX63T(100pin)
使用ライブラリ:シンプルフラッシュAPI(ルネサス提供ライブラリ)、C言語標準ライブラリ
現在、開発環境をHEWからe2studioに載せ替えようとしています。
そこでHEWで作った環境をe2studioにインポートしてビルドし、
mapファイルを確認したところ、上記ライブラリとC言語標準ライブラリのサイズが、
以下の通り、2倍強になっておりました。
---------シンプルフラッシュAPI----------
RPFRAM 00000004 000012b7 12b4 4(※HEW)
RPFRAM 00000004 000007fb 7f8 4 (※e2Studi)
--------C言語標準ライブラリ-----------
PLIB ffff4324 ffff858f 426c 4(※HEW)
PLIB ffff382c ffff7a6f 4244 4(※e2studio)
-------------------
因みに、自分で作成したプログラム領域については、
(想定通りに)プログラムサイズは変更されておりませんでした。
HEW と e2studio でツールチェーンは同一製品の同一のバージョンのものを使用されていますか?
ウチの e2studio では、Renesas RXC Toolchain は
とりあえずこれだけのバージョンが登録されており、内ひとつを選ぶようなってました。