RX621で三角関数の計算

いつもお世話になっております.

RX621でsin()やcos()などの数学計算をするプログラムをHEWで書いていますが,シンボルが定義されていないというエラーが生じます.

 

sin()やcos()を使うために, #include <math.h>は記述しているのですが,何か別の原因があるのでしょうか?

Parents
  • > RX621でsin()やcos()などの数学計算をするプログラムをHEWで書いていますが,シンボルが定義されていないというエラーが生じます.

    ビルド(B)→RX Standard Toolchain で RX Standard Toolchain の設定ダイアログを開き、「標準ライブラリ」のタブ、「カテゴリ(Y)」で「標準ライブラリ」を選択し、「カテゴリ(C)」の「math.h(C89/C99): 数値演算ライブラリ」にチェックが入っているかを確認、入っていない場合はチェックボックスをチェックし、「OK」ボタンを押して RX Standard Toolchain の設定ダイアログを終了、再度ビルドを行ってみて下さい。
Reply
  • > RX621でsin()やcos()などの数学計算をするプログラムをHEWで書いていますが,シンボルが定義されていないというエラーが生じます.

    ビルド(B)→RX Standard Toolchain で RX Standard Toolchain の設定ダイアログを開き、「標準ライブラリ」のタブ、「カテゴリ(Y)」で「標準ライブラリ」を選択し、「カテゴリ(C)」の「math.h(C89/C99): 数値演算ライブラリ」にチェックが入っているかを確認、入っていない場合はチェックボックスをチェックし、「OK」ボタンを押して RX Standard Toolchain の設定ダイアログを終了、再度ビルドを行ってみて下さい。
Children