イッシーと申します。
RX63Nのソフトをe2studio(V6.0)で開発していますが、いつからかあるプロジェクトで以下の現象がおきてしまい困っています。現象:ヘッダファイルを編集しても、そのファイルをインクルードしているソースがコンパイルされない。
そのプロジェクトはe2studioV5.2で作成し、e2studiov6.0でインポートしました。プロジェクト名も何度か変更しました。toolchain:Renesasu RXC Toolchain
新規作成した別なプロジェクトではヘッダファイルを編集すると正しくコンパイルされます。問題のプロジェクトでメニューのプロジェクトからクリーンすると全てがコンパイルされ正常です。ソースファイルを編集するとインクルードファイルも正常に反映されます。
対処法をご存知の方がいらしたら教えてください。