RX610 1MからRX610 1.5Mへの置き替え

RX610 1M(R5F56106)上で動作しているプログラムを

RX610 1.5M(R5F56107)上で動作させたいと考えております。

 

環境はHEWを使用しており、セクションの更新は実施しました。(添付画面がセクション設定画面)

ビルドは異常なく完了したのでですが、R5F56107上で動作させると

未定義の可変ベクター割り込み(ベクター0の割り込み)が発生し、システムダウンが発生してしまいます。

ROM容量が異なるMCUへの置き替えにあたり、セクションの設定以外に実施すべき項目があれば教えて頂けませんか。

 

Parents
  • わわいです
    ベクタ番号0というのはリセットベクタですね。
    元のプログラムがなんかおかしいことをしているんじゃないかと思われますが。。
    デバッガがあるなら、ステップ実行でなにが行われてるかを見てみることですねー
Reply
  • わわいです
    ベクタ番号0というのはリセットベクタですね。
    元のプログラムがなんかおかしいことをしているんじゃないかと思われますが。。
    デバッガがあるなら、ステップ実行でなにが行われてるかを見てみることですねー
Children
No Data