RSPIのデータレジスタ(SPDR)は、16bit/32bitでのアクセスしか許可されていません。
8bitのデータを送信する時でも、SPDRへは16bitでライトする必要があります。
これは、DMAC/DTCでは8bit単位でのデータ転送は使えないという事でしょうか?
実際に送信をDMACの転送サイズ8bitで試してみましたが、DMACは確かに転送はしていますがRSPIからデータは送信されません。
DMACの転送サイズを16bitにすればRSPIから送信されますが、送信元データを上位8bitを無駄にした16bit単位で用意する必要があります。
バイト単位の転送が出来ないなんて、とても信じ難いのですがこれが正しい仕様という事でしょうか?
ハードウェアマニュアルからはこれ以上の情報は見つけられないのですが、どなたか8bit単位でRSPIにDMAC/DTCで転送出来た方いませんか?