「RX65N/RX651」の新ラインアップを発売、だそうですよ

こんにちは。NoMaYです。

かふぇルネでは、まだまだRX62N/RX621の質問も多いですが、「RX65N/RX651」の新ラインアップを発売、だそうです。(秋月電子さんで安価なRX62N/RX621基板が販売されていることは意外と影響しているのかな?)

産業用IoT機器に先進的なセキュリティを提供するマイコン「RX65N/RX651」の新ラインアップを発売
~エンドポイントのシステム向けにフラッシュ機能の強化とHMIインタフェースを追加~
www.renesas.com/.../news20171113.html

Parents Reply Children
  • こんにちは、NoMayさん

    RX72NとRX66N、性能は随分違いますが、価格はあんまし変わらないですね・・
  • hirakuni45さん、こんにちは。NoMaYです。

    > RX72NとRX66N、性能は随分違いますが、価格はあんまし変わらないですね・・

    パソコン用プロセッサですと、動作周波数が倍違うと製造プロセスやCPU実装アーキテクチャがガラリと変わったりしますが(もう随分と前から動作周波数は頭打ちでしたので、変わったりしていた、と過去形かな、、、)、RX72NとRX66Nではそうはなっていないからではないでしょうか。あと、ROM/RAMが4MB/1MBですので、それらがチップ上(シリコン上)の面積の大半を占めているのではないでしょうか。