RX210で外部バス有効にしたときのRD#端子について

RX210で外部バスを有効にするとP53はBCLKとして使用され、汎用ポートとして使用できなくなることがマニュアルに記載されています。

このBCLKのみを出力したいだけなのですが、P52(RD#)も汎用ポートとして使用できなくなってしまうのでしょうか? 

ご存知の方がいれば教えていただきたく投稿しました。

Parents
  • こんにちは
    P52はRD#と兼用しているので外部バスを有効にするとP52としては使用できなくなると思います。
    外部バスを有効にすると端子機能が外部バス関連の端子に切り替わる様です。
    ハードウェアマニュアルの560ページ、20.3 外部バスインタフェース設定方法
    が記載されています。
    外部バスインタフェース制御レジスタ欄に何も記載が無いので、
    外部バスを有効にするだけで端子が切り替わると思います。
Reply
  • こんにちは
    P52はRD#と兼用しているので外部バスを有効にするとP52としては使用できなくなると思います。
    外部バスを有効にすると端子機能が外部バス関連の端子に切り替わる様です。
    ハードウェアマニュアルの560ページ、20.3 外部バスインタフェース設定方法
    が記載されています。
    外部バスインタフェース制御レジスタ欄に何も記載が無いので、
    外部バスを有効にするだけで端子が切り替わると思います。
Children
  • P53に関してははっきり”BCLKを有効にすると汎用ポートとして使用できなくなると記載があったり
    WAIT#端子もCSnのレジスタを無効にすると汎用入力としては使用できると記載があるのに、
    RD#にはこの記載がないので、曖昧なのですが、切り替える方法の記載がないということは
    端子機能の切り替えができないという意味ですね。
    回答の記入ありがとうございました。