RX210で外部バス有効にしたときのRD#端子について

RX210で外部バスを有効にするとP53はBCLKとして使用され、汎用ポートとして使用できなくなることがマニュアルに記載されています。

このBCLKのみを出力したいだけなのですが、P52(RD#)も汎用ポートとして使用できなくなってしまうのでしょうか? 

ご存知の方がいれば教えていただきたく投稿しました。

Parents
  • わわいです
    手元にある資料はRX630のものですが、こいつを見るとBCLK、RD、WR0、D0~D7 は外部バスにすると専用端子となってしまうようですね。
    おそらくRX210でも同様だと思われます。
    BCLKではなく、タイマ出力などで代替はできないでしょうか?
  • やはり使用できないようなので、タイマ出力等を含めて検討します。
    リプライを頂きありがとうございました。
Reply Children
No Data