RX65Nでプログラムを作成中のkhiraoka5です
遠隔でファームウェアを交換する必要があるため、FLASHを分割して2つのプログラムを
入れることにしています。(デュアルバンクは使用しない)
そこで、例外ベクターテーブルEXCEPTVECTの位置を0xffffff80固定から
プログラムセクター(P)の後に移動しました。
動作しているのですが、このようなこと行ってもいいのかちょっと不安があり投稿しました。
アドバイスお願いします。