セクションの指定の方法について

おせわになります。

 

■使用マイコン

RX63T(100pin)

■開発環境

e2 studio(v5.4.0.018)

 +Renesas RXC Toolchain(v2.06.00)

 

現状、プログラム内の文字列はすべてリテラル領域(section=L)に割り付けられていますが、

あるファイルの文字列のみ、デフォルトのsection=Lから切り離して割り付ける方法をご教授いただけませんでしょうか。

「RX ファミリ C/C++コンパイラ、アセンブラ、最適化リンケージエディタ コンパイラパッケージ V.1.01 ユーザーズマニュアル」には

"section オプションでセクション名を変更することができます。"と記載がありますが、やり方がわからず困っています。

 

 

以下のプログラムで概要(イメージ)を記載すると、aaa()は、section=P_Testに割り付けられ、

変数testもsection=BP_Testに割り付けられる。

しかし、test2[]はデフォルトのsectioin=Lに割り付けられたままとなってしまう。

※やりたいことは、test2[]をsection=L_Testのようにデフォルトのsectioin=Lから切り離したい。

====================================

  ・main.c

    main(){

      aaa();

    }

・AAA.c   

#pragma section P_Test

    char test;

    char test2[]="hogehote!";

    void aaa(){

   }

#pragma section

  • e2 studio上からファイル毎にセクションを指定する設定が可能でした。
    お騒がせしました。
    自己解決したのでCloseさせていただきます。
  • わわいです
    コード上からでも、 #pragma section ほげほげ
    でセクション名を指定できます
    これを指定すれば、この行以降で、
    コード領域(プログラムコード)は、Pほげほげ
    定数領域 Cほげほげ
    初期値付き変数領域 Dほげほげ
    初期値無し変数領域 Bほげほげ
    というセクション名がつきます。
    いろいろやってみて動作を確認してみてください

    詳しくはお使いのツールチェインのマニュアルに書いてあります。一読をおすすめします