GR-sakura(100ピン)のTPUの位相係数モード1を使って、エンコーダの読み取りをしています。データシートによると、100ピンのマイコンにはTCLKE~TCLKHの機能が付いていないと書いてありますが、設定すると使えました。これはそのまま使っても支障はないのでしょうか?
Satoshiさん 100ピンだと、TPUa (ユニット1)ch6-11がまるまる使用不可になってますね。 一部の機能ピンがICパッケージの外に出ていないため、中途半端にサポートするよりも丸ごと削除してしまえというルネサスの意思がありそうです。 チップ・ダイは共通でピン数にあわせて必要なピンだけをワイヤーボンディングしているので、ある程度動いているのなら、ほぼUMの記述どおり動くはずです。 わわいさんのコメントどおり、白黒で言うなら使用禁止ですけれども、95%くらいの確率で問題なく動作すると思います。
安心したくて投稿されていると思いますので、若干の安心感をどうぞ^^ (安全ではありませんけれども安心です!)