こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていたら、ルネサスさんからRXマイコンの低価格ボードが出たことを知りました。でも、サンプルプログラムがe2 studioプロジェクト版しか無いようなのでCS+プロジェクトに変換して後で投稿してみようと思います。(もっとも、ボードが無くて動作確認は出来ないので、MOTファイルが同一になるようにしてみるところまでですが、、、) 30米ドル程らしいので3千円ちょっとぐらいかな。拡充を続ける32ビットマイコン「RXファミリ」を容易に導入できるターゲットボードを発売~家電製品、ビル用および産業用オートメーション機器向けなどに、「RX65N」「RX130」「RX231」用を用意。組み込み開発のスタートを支援~www.renesas.com/ja-jp/.../news20180219.htmlTarget Board for RX family 製品ページwww.renesas.com/ja-jp/.../rx-family-target-board.html
こんにちは。NoMaYです。#今更ながら昔の投稿の続きです。秋月電子さんで2列×23ピンのスタッキングコネクタ(本来はBeagleBoneボード向け)が販売されていることに気付いたので、RX Target Board(2列×25ピン)と組み合わせてみようと思いユニバーサル基板と一緒に購入してみました。(ピン数が合わない部分をどうするかは後で考えてみるつもりです、、、) なお、以下の写真のRX Target BoardはRX65Nのものです。ピンソケット 2x23 (46P) リード長10mmakizukidenshi.com/catalog/g/gC-08336/ProtoBoardユニバーサル基板akizukidenshi.com/catalog/g/gP-07048/セロハンテープで貼り付けて仮組みしたところちなみに、上記のユニバーサル基板やBeagleBoneユニバーサルプロトケープやArduino用ユニバーサル基板をRX Target Boardの横に並べると、それぞれ以下の写真のようになります。ProtoBoardユニバーサル基板BeagleBoneユニバーサルプロトケープ (良く見るとRX Target Boardとは穴の位置が僅かに違う)Arduino用ユニバーサル基板[追記] 22:00マルツさんで2列×25ピンのスタッキングコネクタが販売されていたことに気付きました。(ただ、ピン数比的に、少し割高感はありますが、、、) また、同サイズ(同じ?)ユニバーサル基板も販売されていました。ロングタイプのピンソケット 【仕様】2.54mm 25ピン×2列 H:8.5mm Dip:10.5mmwww.marutsu.co.jp/pc/i/549439/PROTOBOARD - RECTANGLE 2"" SINGLE【FIT0099】 【仕様】外形寸法:3.08インチ長さ x 2.28インチ幅(78.0mm x 58.0mm)www.marutsu.co.jp/pc/i/27376296/[追記] 24:00さらに、2列コネクタの配線が少し楽になりそうな、以下のシール基板がマルツさんで販売されていました。シール基板 2.54mmピッチリボンコネクター取り出しパターン 【ICB-054】www.marutsu.co.jp/pc/i/8562/なお、商品写真が見辛かったのでサンハヤトさんのウェブサイトで確認してみました。シール基板 ICB-054www.sunhayato.co.jp/material2/index.php/item?id=520