こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていたら、ルネサスさんからRXマイコンの低価格ボードが出たことを知りました。でも、サンプルプログラムがe2 studioプロジェクト版しか無いようなのでCS+プロジェクトに変換して後で投稿してみようと思います。(もっとも、ボードが無くて動作確認は出来ないので、MOTファイルが同一になるようにしてみるところまでですが、、、) 30米ドル程らしいので3千円ちょっとぐらいかな。拡充を続ける32ビットマイコン「RXファミリ」を容易に導入できるターゲットボードを発売~家電製品、ビル用および産業用オートメーション機器向けなどに、「RX65N」「RX130」「RX231」用を用意。組み込み開発のスタートを支援~www.renesas.com/ja-jp/.../news20180219.htmlTarget Board for RX family 製品ページwww.renesas.com/ja-jp/.../rx-family-target-board.html
こんにちは。NoMaYです。今更ながらユーザーズマニュアルが昨年の夏(2018年7月)に改版されていたことに気付いたので目を通していたら、「RFPとの通信は未対応です」との記載が削除されていたことに気付きました。また、以下のようにRFPが使える旨の記載に変更されていたことにも気付きました。試してみたところ、無事にRFPと通信が成立しました。(ちなみに、初回通信時にオンボードエミュレータのファームもアップデートされたっぽいです。)Target Board for RX130 ユーザーズマニュアル Rev.1.01 2018.7www.renesas.com/jp/ja/doc/products/mpumcu/doc/rx_family/r20ut4169jj0101-rxtb.pdfTarget Board for RX231 ユーザーズマニュアル Rev.1.01 2018.7www.renesas.com/jp/ja/doc/products/mpumcu/doc/rx_family/r20ut4168jj0101-rxtb.pdfTarget Board for RX65N ユーザーズマニュアル Rev.1.01 2018.7www.renesas.com/jp/ja/doc/products/mpumcu/doc/rx_family/r20ut4167jj0101-rxtb.pdf旧(Rev.1.00 2017.10) 12頁「5.2 USB コネクタコネクタ形状はUSB mini-B で、用途はデバッグインタフェースです。...以後省略...」新(Rev.1.01 2018.7) 12頁「5.2 USBコネクタコネクタ形状はUSB mini-Bで、用途は統合開発環境(IDE)とルネサスフラッシュプログラマ(RFP)を使用するためのインタフェースです。...以後省略...」以下、プロジェクトを作成してブランクチェックした時の画面コピーです。(なお、RFPのメッセージ表示エリアを少し伸ばすように加工して、メッセージを一度に見られるようにしてあります。)プロジェクト作成ブランクチェック