RenesasさんからRXマイコンの低価格Target Boardが出たのでサンプルプログラムをCSplus projectへ変換してみようと思います

こんにちは。NoMaYです。

ウェブで調べ物をしていたら、ルネサスさんからRXマイコンの低価格ボードが出たことを知りました。でも、サンプルプログラムがe2 studioプロジェクト版しか無いようなのでCS+プロジェクトに変換して後で投稿してみようと思います。(もっとも、ボードが無くて動作確認は出来ないので、MOTファイルが同一になるようにしてみるところまでですが、、、) 30米ドル程らしいので3千円ちょっとぐらいかな。

拡充を続ける32ビットマイコン「RXファミリ」を容易に導入できるターゲットボードを発売
~家電製品、ビル用および産業用オートメーション機器向けなどに、「RX65N」「RX130」「RX231」用を用意。組み込み開発のスタートを支援~
www.renesas.com/ja-jp/.../news20180219.html

Target Board for RX family 製品ページ
www.renesas.com/ja-jp/.../rx-family-target-board.html
 

Parents Reply
  • こんにちは、尭です。

    Target Board for RX671をいじりながらマニュアル(Rev 1.00)を見ていて気が付いたのですが、メモリマップに書いてある内蔵RAMのアドレスが誤っているように見えます。
    メモリマップを見ると内蔵RAMは0x00000000-0x0003FFFFとなっていますがこれだと256kByteです。下の表は0x00000000-0x0005FFFFで384kByteになっていますし、RAMの章やCS+の定義データも同様っぽいのでこちらが正解で良さそうです。

    そのうち正誤表が出るなり改版されるとは思いますが・・・

Children
No Data