こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていたら、ルネサスさんからRXマイコンの低価格ボードが出たことを知りました。でも、サンプルプログラムがe2 studioプロジェクト版しか無いようなのでCS+プロジェクトに変換して後で投稿してみようと思います。(もっとも、ボードが無くて動作確認は出来ないので、MOTファイルが同一になるようにしてみるところまでですが、、、) 30米ドル程らしいので3千円ちょっとぐらいかな。拡充を続ける32ビットマイコン「RXファミリ」を容易に導入できるターゲットボードを発売~家電製品、ビル用および産業用オートメーション機器向けなどに、「RX65N」「RX130」「RX231」用を用意。組み込み開発のスタートを支援~www.renesas.com/ja-jp/.../news20180219.htmlTarget Board for RX family 製品ページwww.renesas.com/ja-jp/.../rx-family-target-board.html
こんにちは。NoMaYです。RX140ですが、広報されていましたね。このマイコン用のTB-RX140ですが、これまでのRX-TBと比べてROMサイズが64Kと極端に小さいですよね、、、現状、量産されているものがこのサイズのものだけということなのでしょうからそう成らざるを得ないのでしょうけれども、さすがにTBボードでは将来になってROMサイズが256Kのものが量産されるようになっても置き換え品は出ないのでしょうね、、、#突っ込みどころとしては、48MHz動作のRXv2コアって、その領域はRX200ではないのん?、といったところでしょうか、、、家電、産業など幅広い用途に向けて、従来比で約2倍の性能の向上と30%以上の低消費電力化を実現した32ビットマイコン「RX140」を発売~最新のタッチセンシングユニットを搭載し、ノイズ耐性やセンシング精度が向上~www.renesas.com/jp/ja/about/press-room/renesas-launches-rx140-mcus-2x-performance-and-over-30-percent-better-power-efficiency-home-andTB-RX140 (これも製品写真を見るとPmod タイプ6Aのコネクタが標準実装ですね。)www.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/rtk5rx1400c00000bj-target-board-rx140[追記]TB-RX140の回路図を見ると、TB-RX23WやTB-RX671でPmod Type 6AコネクタのGPIOピンに端子兼用機能として丁度割り付いていたUARTのTxDとRxDが無くなってしまいましたね、、、他方、サンプルプログラムのLED点灯制御プログラムですが、rcpcファイルが入っていますね、、、(ただ、TB-RX140だけでなくTB-RX671もそうなのですが、trashフォルダはリリースzipファイルから除いておいた方が良いのではないかと思いました、、、)
こんばんは。尭です。RXv2コアになったにもかかわらず消費電流がRX130比で4割減ですね。プロセスルールが新しくなったのかな。RX140 58uA/MHzRX130 96uA/MHzRL78/G23 44uA/MHzRL78/G13A 47uA/MHzRL78/G13 66uA/MHzスーパースカラ&FPU付きでこの消費電流は大変優秀ではないでしょうか。ただ16kByteしかないRAMでその高い計算能力を活かすのは結構難しそうです。マルツを見るとRX23Tより安いようなのでモータの制御に使うとか・・・?
> RX140ですが、広報されていましたね。
4か月前に GCC for Renesas 8.3.0.202102-GNURX の更新情報に記載されてた謎の製品ですね。
https://llvm-gcc-renesas.com/ja/the-renesas-rx-toolchain-receives-an-update-today/
> GCC for Renesas 8.3.0.202102-GNURX (Windows | Linux)
> [GCC] [Improvement] The RX140 CPU type is now supported.