RX231を使用しています。
UARTを使うにあたり、CTS/RTS機能を使いたく調べたところ、どちらか一方しか選択できないとわかりました。
単純な疑問なのですが、どうして一方しか使えないような仕様になっているのか、理由が知りたいのです。
ハードフロー制御をあまり使ったことがないのですが、どちらか一方で足りるものなのでしょうか。
どうして。。。
almondさん、こんにちは。NoMaYです。調べてみました。CTS・RTS機能は、RX62N,621のSCIaには無く、RX63N,631のSCIc,SCIdには有りました。そして、クロック同期式シリアルの説明箇所に以下の説明がありました。・ CTS機能は、内部クロック時にCTSn#端子入力を使用して送受信開始制御を行う機能・ RTS機能は、外部同期クロック時にRTSn#端子出力を使用して送受信開始要求を行う機能クロック同期式シリアルの場合、片方しか使えないのは自然なことのように思えます。そして、これを調歩同期式シリアルで使える様にアレンジしただけ、という可能性もありそうな気がして来ました、、、RX63N,631のハードウェアマニュアルの画面コピー[追記] 03/28 07:09私の前の投稿に追記しました。