■経緯について CS+4環境で開発済みであり安定動作できているRX71M用FWプログラムがあります。 このFWを最新のCS+6環境に置き換えるための作業過程で、USBホストドライバで 不具合事象が発生しました。
■不具合事象 CS+6(V6.01.00)/ビルドツールCC-RX V2.08.00環境でビルドしたFWでは、 USBメモリの認識ができなくなってしまったことが判明。再現率100%
■調査状況について ・再現率100%のため、切り分け調査を開始 ・切り分け調査した結果、USBホストドライバの一部ソースコードの最適化 コンパイルが影響していることが判明。
■確認済み環境 CS+4(V4.00.00)/ビルドツールCC-RX V2.05.00:問題なし CS+6(V6.00.00)/ビルドツールCC-RX V2.07.00:不具合事象あり CS+6(V6.01.00)/ビルドツールCC-RX V2.08.00:不具合事象あり
■USBHドライバの対象ソースコード \rx_fit\FITModules\r_usb_basic\src\hw - r_usb_creg_access.c - r_usb_hreg_access.c
■最適化レベル毎の再現性 最適化レベル2(-optimize=2) コード・サイズ重視の最適化(-size) : NG(不具合再現) 最適化レベル2(-optimize=2) 実行性能重視の最適化(-speed) : NG(不具合再現) 最適化レベル1(-optimize=1) コード・サイズ重視の最適化(-size) : OK 最適化レベル1(-optimize=1) 実行性能重視の最適化(-speed) : OK 最適化レベル1(-optimize=1) コード・サイズ重視の最適化(-size) : OK 最適化レベル0(-optimize=0) : OK
■不具合の出るコードの例と暫定対策の例 \rx_fit\FITModules\r_usb_basic\src\hw - r_usb_hreg_access.c void hw_usb_hset_rwupe (usb_utr_t *ptr, uint16_t port) { if (USB_PORT0 == port) { #if 0 // ★NG 元のコード ptr->ipp->DVSTCTR0.WORD |= USB_RWUPE; #else // ★OK こちらの書き方なら問題なし ptr->ipp->DVSTCTR0.WORD = ptr->ipp->DVSTCTR0.WORD | USB_RWUPE; #enfif } }
■今後の調査について 引き続き、根本原因を究明し、対策の検討を進めたいと考えています。 ・コンパイラのエラッタ確認(既知なのかどうか) ・ルネサスが公開している最新ドライバ(FITモジュール)の確認 ・最適化によるアセンブラコードの違いを確認 ・場合によってはソースコードを修正して対応する ・その他全てのドライバの確認(共通問題の可能性が高い)
何か情報お持ちの方がいましたら教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
以上
不具合の出る/出ない条件でそれぞれコンパイラの出力したコードの内容はどうなってるんでしょうか?