こんにちは。NoMaYです。e2 studio v7になり、ビルド進行中ダイアログを閉じて(これがデフォルトの動作に変更されましたね)バックグランドでビルドを実行している時のビルドの中止が格段にやり易くなりました。(Eclipse/CDTを触り始めて8年目、ようやくの快挙です!)バックグランドでビルドを実行している時のビルドの中止は、ウィンドウ右下の進行中ボタンを押し、進行状況ウィンドウをオープンし、進行中ゲージの右端(というか右隣)の取り消しボタンを押す必要がありますが、従来はマウスカーソルを取り消しボタンに合わせようとしている内にビルドメッセージが次々に表示されていくビルドコンソールウィンドウにウィンドウが切り替わってしまい、なかなか思い通りに中止させることが出来ませんでした。(ぶっちゃけ、毎度毎度、数回トライしてギブアップしてタスクマネージャを開いてmake.exeをkillする、ということを繰り返してました、、、)それが、このバージョンからは、このようにして進行状況ウィンドウを開いた時には開きっ放しになるみたいで、余裕でマウスカーソルを取り消しボタンに合わせることが出来て、楽々と中止出来るようになりました。でも、大昔にMicrosoftやBorlandの統合開発環境から入り始めた身としては、ビルド中止メニューとかビルド中止ボタンとか、やっぱり欲しいです、、、
こんにちは。NoMaYです。e2 studio 2023-04でLaunch Barがデフォルトで非表示になったのですね。(私だけかと思ったら以前に別スレッドにURLを書いた個人事業主?さんの以下のブログ記事を読むとそうでは無かったようですね。)RA用FSP v4.4.0同梱e2 studio 2023-042023年6月2日 WithHappyhappytech.jp/wordpress/2023/06/02/fsp-v4-4-0-for-ra-included-in-e2-studio-2023-04-released/