5V トレラントについて

RX651の5Vトレラント対応IOピンにVCC 5Vの通信ICの出力をつなぐと、RX651のVCCが+0.5Vくらい上がって3.3V->3.8Vになるのですが

なぜか教えてください。

よろしく、お願いします。

Parents
  • RX651の5Vトレラント対応IOピンからRX651の+3.3VのVCCに向かって保護ダイオードがあるためではないでしょうか、
    直列に抵抗1KΩ等入れると緩和されるのではないでしょうか、5Vの通信ICのドライブ能力が高いのではないかと思います。
Reply
  • RX651の5Vトレラント対応IOピンからRX651の+3.3VのVCCに向かって保護ダイオードがあるためではないでしょうか、
    直列に抵抗1KΩ等入れると緩和されるのではないでしょうか、5Vの通信ICのドライブ能力が高いのではないかと思います。
Children