5V トレラントについて

RX651の5Vトレラント対応IOピンにVCC 5Vの通信ICの出力をつなぐと、RX651のVCCが+0.5Vくらい上がって3.3V->3.8Vになるのですが

なぜか教えてください。

よろしく、お願いします。

Parents
  • わわいです
    まず、そのIOピンが本当に5Vトレラントなのか確認してください。
    そして、そのIOピンはちゃんと入力になっているのか、内部プルアップが有効になってないかチェックしましょう
    #内部プルアップが有効になってるとそーなりますね
    あと、そのピンの電圧はどんだけになってるかチェックしてみてください

  • 解ったような気がします、確認してみます。
    ありがとうございました。
Reply Children
No Data