こんにちは。NoMaYです。別スレッドで昔のファイルを調べていて、もしや?と思いググってみたら、RXマイコンの最初の製品であるRX610が発表されたのが2009年3月25日だったことに気付きました。これって、10周年と言って良いのかな、、、ルネサス、次世代32bitCPUコア「RX」を採用したマイコン「RX610」pc.watch.impress.co.jp/docs/2009/0326/renesas.htm
おはようございます。NAKAといいます。 ❤RXマイコンとの思ひ出❤ RXマイコンを初めて使わせていただいたのは、2011の年初、当時開発中のRX630のデータシートを代理店から入手し、先行で回路を設計、同年春のデバイスリリースを待っておりました。ところが3月に東北震災が発生し、デバイスの供給がストップする事態に!!基板は出来たのにデバイスが入手出来ないという悲劇!代理店(ルネサス?)に無理!無理!をお願いして、なけ無しのサンプル2個をいただき、デバイスドライバー類やソフトデバッグをした記憶があります。こういったリスクを避けるため、NXPだったかFreescaleだったかのマイコンに置き換え、いろいろ検証させられたなぁ~。あれから10年近く経ったんですね?あんまり成長してない自分に反省!!