こんにちは。
現在秋月のRX621マイコンの勉強をしております。表題の通り、AD変換のMCP3208をマイコンの機能を使用して、通信させたいと思っております。
この場合、全二重通信で、24ビット長での通信をさせればよいのでしょうか?送信データが半端なため、何バイトなのか、よくわからず、色々なサイトを参考にしているのですが、IOやメモリなど、1バイトずつ区切れるものが多く、実際どうなのかな?と思い、質問させて頂きます。よろしくお願いいたします。(モノは近日中にてに入れるつもりです)
MCP3208 のデータシートは参照されてますか?
えるんさん 24ビット長でも可能とは思いますが まずは8ビット長で チャンネル1の場合 0x06,0x40,0x00 を送信すると 受信データは下位から12ビットのようです
CSの設定やCLKのHi/Low設定お忘れなく