CS+ For CC にて、PDG2を使った、
SCIでの簡易SPIモードのスレーブの仕方を教えて下さい。
CPUはRX210です。
R_PG_SCI_Set_C5、R_PG_SCI_SPIMode_Transfer_C5にて、
受信バイト数をあらかじめ指定したバイト数での受信は出来たのですが、
マスター側が可変長でデータを送ってくる場合に、
SSの立ち上がりで受信完了の割込みが入るような、動作にするにはどうすればよいでしょうか?
> SSの立ち上がりで受信完了の割込みが入るような、動作にするにはどうすればよいでしょうか? なんらかのプロトコルを設けて通信を行っているのであれば受信した内容を解釈すれば可変長データの最後の判定もソフトでできると思いますが、SSの状態を監視されたいのであればSSの出力をIRQnに接続すれば良いのでは