Target Board for RX65NのスマートコンフィグレータでのI2C使用の件

Target Board for RX65Nを使用して、スマートコンフィグレータを使ってI2Cにてデバイスをつないでいます。

下記の通りのメイン側プログラムを記述しました。

ところが、R_Config_RIIC0_Master_Sendのところで、マスターからI2Cでデータを送信していますが、

全く、I2C接続データにI2Cクロックもデータも出てきません。

プログラムは、r_Config_RIIC0_callback_transmitendまで行っておらず、

while(i2c_transmit_end_flg != 1);のところで止まっています。

r_Config_RIIC0_transmit_interruptの割込みはきており、割込みは起きていますが、TE0の割込みまで行っておらず

止まっています。

何か作り方間違っているのか、どなたかご指導願えたら嬉しいです。

宜しくお願い致します。

 

メイン側プログラム

#define SLAVE_ADD (0x0e)

#define CNTL1 (0x1b)

#define CNTL1_PC1_ACT (1 << 7)

#include "r_smc_entry.h"
extern uint8_t timer0_flg;
extern uint8_t i2c_transmit_end_flg;
extern uint8_t i2c_receiv_end_flg;
volatile uint8_t tx_buf[3];
volatile uint8_t rx_buf[3];
void main(void)
{
 tx_buf[0] = CNTL1;
 tx_buf[1] = CNTL1_PC1_ACT;
 i2c_transmit_end_flg = 0;
 R_Config_RIIC0_Start();
 R_Config_RIIC0_Master_Send(SLAVE_ADD, (uint8_t *)tx_buf, 2U);
 while(i2c_transmit_end_flg != 1);
 timer0_flg = 0;
 R_Config_TMR0_Start();
 while(timer0_flg != 1);
 R_Config_TMR0_Stop();
 timer0_flg = 0;


 while(1);
}

 

Config_RIICO_User.cの修正内容

volatile uint8_t i2c_transmit_end_flg;

/***********************************************************************************************************************
* Function Name: r_Config_RIIC0_callback_transmitend
* Description  : This function is a callback function when RIIC0 finishes transmission
* Arguments    : None
* Return Value : None
***********************************************************************************************************************/

static void r_Config_RIIC0_callback_transmitend(void)
{
    /* Start user code for r_Config_RIIC0_callback_transmitend. Do not edit comment generated here */
    i2c_transmit_end_flg = 1;
    /* End user code. Do not edit comment generated here */
}

Parents
  • ちなみに、スマートコンフィグレータのConfig_RIICO設定画面は、上記です。

    これでソース生成しています。

    宜しくお願い致します。

  • 提示された情報からの推測ですが...
    ・ハードウェア:I2Cバスがプルアップされていない。
    ・ソフトウェア:ビルドでしくじっている。ターゲット設定をしくじっている。
    あたりが考えられます。
  • Higetakaさん

    ありがとうございます。
    I2Cプルアップ忘れておりました。
    ルネサスのマイコン側でピンI2Cの設定で自動的に
    プルアップされているのかと思って設定していませんでした。
    設定で動作しました。
    助かりました。
  • 動作して良かったですね。
    老婆心ながら、メイン側のi2c_transmit_end_flgにもvolatileを付けておいた方が良いです。
    こんな感じで: extern volatile uint8_t i2c_transmit_end_flg;
    強力な最適化にかかったら、externだけでは弱いです。
    ループ内に変数を変更する関数呼び出しがないので、ループが削除されてしまうかもしれません。
  • こちらもフォローありがとうございます。
    はい、その様に修正いたします。
    今後ともよろしくお願いします。
  • さらに老婆心ながら、I2Cプルアップは外付けにして、通信速度やスレーブ数を考慮した抵抗値を用いるのですが、設定で済んでしまいましたというのがちょっと気にかかります。(内蔵プルアップを使っている?)
Reply
  • さらに老婆心ながら、I2Cプルアップは外付けにして、通信速度やスレーブ数を考慮した抵抗値を用いるのですが、設定で済んでしまいましたというのがちょっと気にかかります。(内蔵プルアップを使っている?)
Children