RX63Nを使って開発行っています。
1点、どうすればいいのかわからないので、教えていただきたいことがあります。
システムクロックコントロールレジスタ(SCKCR)の設定についてです。
RX63Nグループ、RX631グループユーザーズマニュアル ハードウェア編(Rev1.8 2014.04)の
257ページにシステムクロックコントロールレジスタ(SCKCR)の説明があり
b3-b0、b7-b4にはそれぞれ、"0001b"を設定してくださいとの記載があります。
今回CANを使用するため、
RX600 シリーズ CAN アプリケーションプログラミングインタフェース(R01AN0339JU0205)を
ダウンロードして、サンプルソースをみたところ(resetprg.c)
SYSTEM.SCKCR.LONG = 0x21031222;
の記載があり、b3-b0、b7-b4にはそれぞれ"0010b"が設定されています。
サンプルソースはあくまでサンプルとの理解ですが、UMの記載を
信じればよいのでしょうか。
宜しくお願いします。
Rxソフト開発者さま NAKAです。 引き出しの中にGR-SAKURA(RX63N)ちゃんがあったので、ちょっと実験してみました。0010bでも動作しました。どちらでも動作はするようです。 P.S. ちなみに、0000bでやってみたらNAKAのソフトだとE2フラッシュの初期化のところで止まってしまい動作しませんでした。0001bか0010bじゃないとダメそうです。0011bは動作しました(^^)/きりがないので止めときます。(笑)