RX621で動いていたプログラムを、メモリの関係でRX651に移植することになりました。
プログラム上でポート変更してCS+でRX651設定でビルドすると、RX621で出ていなかったエラーが出ました。
RX621は秋月で購入したモジュールで、
LCDとかSDcardの設定部分でエラーが頻発しているような気がします。
どなたか、こういった事象で、ご存知の方がいればお教えください。
RX621ですと、IOの入出力レジスタ名がPDRしかありませんが、新しいマイコンでは、入力がPIDRで、出力がPODRと分かれています。 PORT5.PDR.BIT.B0 = 0; などの表記の部分で構造体のメンバ名が存在しないといったようなエラーが出ると思いますで分かると思いますが。どのようなエラーか分からないので、参考までに。