RX621で動いていたプログラムを、メモリの関係でRX651に移植することになりました。
プログラム上でポート変更してCS+でRX651設定でビルドすると、RX621で出ていなかったエラーが出ました。
RX621は秋月で購入したモジュールで、
LCDとかSDcardの設定部分でエラーが頻発しているような気がします。
どなたか、こういった事象で、ご存知の方がいればお教えください。
Heroさん、こんにちは。NoMaYと申します。Arduinoとかmbed/mbed OSとか、マイコン間の違いを隠蔽することも主たる目的の1つとしているような、そういったソフトウェアライブラリ(ソフトウェアフレームワーク)を使わないマイコンプログラム開発では、マイコンを変更した時に多量のエラーが発生するのは、一般的なこと/良くあること、ですよ。(多分、誰しも人生で初めて遭遇した時は面食らっていると思います、、、) そういう時は、ひたすら、マイコンのハードウェアマニュアルを見比べつつ、プログラムを変更してはデバッグして、またプログラムを変更してはデバッグして、を延々と繰り返すのみです。とはいえ、発生しているエラーがそういうタイプのエラーでは無いという可能性もありますので、ビルド中に出力されたメッセージを全てテキストファイルにコピペし、zipファイルに固めて添付して投稿していただけると、もっと確実なことが分かってアドバイスを返し易いですので、(もし業務であって業務上それを開示出来ないということが無ければ、)そうして欲しいです。