RX621で動いていたプログラムを、メモリの関係でRX651に移植することになりました。
プログラム上でポート変更してCS+でRX651設定でビルドすると、RX621で出ていなかったエラーが出ました。
RX621は秋月で購入したモジュールで、
LCDとかSDcardの設定部分でエラーが頻発しているような気がします。
どなたか、こういった事象で、ご存知の方がいればお教えください。
マイコンの変更について > まだまだ課題は山積み。ため息しかでません。 ということであればそもそもの話として > RX621で動いていたプログラムを、メモリの関係でRX651に移植することになりました。 が判断として適切かを再検討するもの良いと思います。 ROM と RAM のどちらかが足りなくなったということだと思いますが、マイコンはRX621のまゝで、ROM であれば ・データの圧縮 ・SDカード等外部メモリの使用 RAM であれば ・作業領域の見直し ・SDRAMの外付け くらいの方法は検討しても良いのでは。