RX621で使用したプログラムをRX651に移植する為CS+でビルドしたらエラー出まくり

RX621で動いていたプログラムを、メモリの関係でRX651に移植することになりました。

プログラム上でポート変更してCS+でRX651設定でビルドすると、RX621で出ていなかったエラーが出ました。

RX621は秋月で購入したモジュールで、

LCDとかSDcardの設定部分でエラーが頻発しているような気がします。

どなたか、こういった事象で、ご存知の方がいればお教えください。

Parents
  • こんばんは。尭と申します。

    他の方がアドバイスされていますがMCUはRX621のままで拡張するアプローチが無難かと思います。

    RX621→RX651ですとペリフェラル以外にも
    ・CPUのコアがRXv1→RXv2
    ・フラッシュメモリがノーウェイト→<50MHzで1ウェイト、<100MHzで2ウェイト(ただしキャッシュヒット時はノーウェイト)
    と基幹部分も少なからず変わっています。タイミングにシビアなアプリケーションだった場合、解決の難しい問題が出てくる可能性が考えられます。
Reply
  • こんばんは。尭と申します。

    他の方がアドバイスされていますがMCUはRX621のままで拡張するアプローチが無難かと思います。

    RX621→RX651ですとペリフェラル以外にも
    ・CPUのコアがRXv1→RXv2
    ・フラッシュメモリがノーウェイト→<50MHzで1ウェイト、<100MHzで2ウェイト(ただしキャッシュヒット時はノーウェイト)
    と基幹部分も少なからず変わっています。タイミングにシビアなアプリケーションだった場合、解決の難しい問題が出てくる可能性が考えられます。
Children
No Data