ソフトウェアスタンバイから復帰しない(USB Peripheralモード使用の時にサスペンド状態へ遷移する方法が知りたいです)


マイコン:RX111
環境:e2Studio(v7.5.0)+E1デバッガ
FITモジュール:r_usb_basic_mini、r_usb_pdcd_mini
通信ソフト:Tera Term(v4.102)


お世話になっております。

USB通信にてソフトウェアスタンバイ突入⇒復帰を試しております。
突入はできておりますが、現在復帰ができておりません。

原因は、復帰時にレジューム要求が発生しないためとなりますが、
過去に同様のQAが上がっており、サスペンド状態へ遷移できていないためレジュームが発生しないとのことでした。

https://japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum5/5651/usb


E1デバッガで確認すると確かにCONFIGUREDステート(INTSTS0.DVSQ=011)のままとなりますので、
サスペンド状態へ遷移させたいのですがその方法がわかりません。

このQAでは”PCからUSBを抜くこと”でサスペンド状態へ遷移させておりますが、
当方ではUSBから給電しているためこの方法が使えません。
(製品もUSB給電のためE1デバッガからの給電方法も使えません)

また、USB Basic FirmwareモジュールのR_USB_Suspend()は、
Hostモードでのみ使用可能とのことで今回はPeripheralモードの動作のため使用できません。

USBを抜くことなくサスペンド状態へ遷移する方法をご存じであれば
ご教授いただけませんでしょうか。

Parents Reply Children
No Data