こんにちは。NoMaYです。もう既にマルツさんでTarget Board for RX23Wが販売されていました。¥5,480(税抜)とのこと。MCU全ピン用のスルーホールだけでなく、Arduino UNO用のスルーホールもあるようです。(なお、それぞれに対してコネクタが同梱されているようです。(自分で半田付けが必要ですが。))[←訂正:間違いでした] また、FTDI社のUSBシリアル変換ICも搭載されています。(USBコネクタが2つあります。) あと、マイコン自体も既にマルツさんで1品種販売されていました。IoTエンドポイント機器に向けて、より高いセキュリティとプライバシーに応えるBluetooth® 5搭載32ビットRXマイコン「RX23W」を発売~ロングレンジやメッシュネットワークなどのフル機能をサポートし、システム制御と無線通信を1チップで実現~www.renesas.com/jp/ja/about/press-center/news/2019/news20191204.html「RX23Wは、演算性能に優れFPU(注1)とDSP機能を強化したRXv2コア(注2)を搭載し、最大動作周波数は54MHzです。Bluetooth 5.0 Low Energyのロングレンジやメッシュネットワークなどのフル機能のサポートと、優れた受信性能を実現。さらに、IoT機器に不可欠なタッチキー、USB、CANなどの豊富な周辺機能を内蔵しました。」Target Board for RX23Wwww.marutsu.co.jp/pc/i/1557940/RX23W MCU(56ピン)www.marutsu.co.jp/pc/i/1557939/Target Board for RX family製品ページwww.renesas.com/jp/ja/products/software-tools/boards-and-kits/eval-kits/rx-family-target-board.html余談ですが、ルネサスさんの執行役員の中にはIoT・インフラ事業本部に関連している方が4人もいらっしゃいました、、、執行役員の異動に関するお知らせwww.renesas.com/jp/ja/about/press-center/notices/2019/notice20191127.html(3)ご参考:2020年1月1日付の役員一覧より抜粋「執行役員常務 兼 IoT・インフラ事業本部長 Sailesh Chittipeddi(サイレシュ・チッティペディ)執行役員 兼 IoT・インフラ事業本部 ユニット長(SoCビジネス担当) 新田 啓人(にった ひろと)執行役員 兼 IoT・インフラ事業本部 ユニット長(グローバルセールス、コーポレートデジタルマーケティング担当) Chris Allexandre(クリス・アレクサンドル)執行役員 兼 IoT・インフラ事業本部 ユニット長(MCUビジネス担当) Roger Wendelken(ロジャー・ウェンデルケン)」
こんにちは。NoMaYです。こういうパンフレットが出てました。(ちなみに、今年辺り、WiFi搭載品が出るのでしょうかね?)RENESAS Bluetooth LE 製品ポートフォリオwww.renesas.com/jp/ja/document/ovr/renesas-bluetooth-le-product-portfolioRX23Wの開発ツールに関する情報が微妙に間違っているような、、、[余談]RXのこれからRon Koh RX Marketing Leaderwww.renesas.com/jp/ja/blogs/rx-road-ahead「2022年はさらに、IoT・クラウドアプリケーションに向けた、AWSにもAzure Cloudにもすぐに接続可能な二つの新しいワイヤレスクラウドソリューションをご紹介する計画です。」