RX65NのFITモジュールのダウンロードについて

お世話になります。

現在下記のようにRX65Nのドライバーを組んでいますが、

r_bsp v5.20

r_sci_rx v3.21

r_byteq v1.80

それぞれ最新のFITモジュールをダウンロードしていますが、

互いに依存関係は合いません。

そこで

r_sci_rx v3.42

r_byteq v1.71

新旧ドライバーはどこから手に入りますか?

よろしくお願いします。

Parents
  • ikkiさん、こんにちは。NoMaYです。#お久しぶりです。以前はRL78に関してでしたね。

    私が思いつく方法は以下の通りです。

    (1) 以下のページで「入手方法 → 旧バージョン情報 → '+'記号をクリック」すると、過去のバージョンのRX Driver Packageの一覧が表示されますので、記載されているアプリケーションノート番号を、ルネサス キーワード検索で検索します。

    RX Driver Package
    www.renesas.com/jp/ja/products/software-tools/software-os-middleware-driver/software-package/rx-driver-package.html

    (2) 見つかった過去のRX Driver Packageのアプリケーションノートを開いたら、それに含まれるモジュール一覧の記載を確認して、各モジュールのバージョンを確認します。

    (3) 探しているモジュールの所望のバージョンが見つかるまで、丹念に上記を繰り替えします。

    (4) 見つかったら、それを含んでいるバージョンのRX Driver Packageをダウンロードして、解凍します。ダウンロードページは、先ほどの(1)の過去のバージョンのRX Driver Packageの一覧に記載されています。

    ちょっと面倒ですが、思いつくのは、こんなところです。

  • NoMaYさま、
    いつもお世話になっております。
    ご返事、ありがとうございます。
    今なんとか新旧を混ぜながら、
    修正して使っています。
Reply Children
No Data