CPU : R5F52315AxFPツール : CS+forCC Ver8.02現象 : アドレス部の先頭1bitが送信されない内容 : ・コード生成を使用してI2Cバスインタフェースを、マスタで生成・R_RIIC0_Master_Send()を使用して、「0x58(アドレス)」「0x00(データ)」を送信 #define I2C_E2P_ADDRESS 0x58 ge2p_Write_Buffer[0] = 0x00; R_RIIC0_Master_Send(I2C_E2P_ADDRESS, ge2p_Write_Buffer, 1u); ・オシロスコープで波形(scope_0.png)を見る。(上側がSCL、下側がSDA)・本来は9bit(8bit+ack)のハズが、8bitしかSCLが出ていない。・SDAを見ると、アドレス部の先頭1bitが送信されず、1bitシフトされた形になっている質問内容:先頭の1bitが出力されないまま処理が進んでいる、もしくは、出力が出来なかったと思われるので、コード生成で作成された「r_cg_riic_user.c」の修正が必要なのでしょうか?その場合は、どの部分の修正が必要なのかを教えて頂けませんでしょうか?
その時の波形画像です。