かるびです、お世話になっております。
RX62Nを実装した版下基板を作成し、動作確認をしています。
HEW(KPIT)環境でE1接続状態、電源3.3Vを外部から供給のままでLEDを500msec間隔で点滅動作するのを確認しました。
そのあとに、E1を外し、外部電源をONすると、LEDの点滅が遅くなります。
その状態で外部からリセット(モーメンタリスイッチでリセット信号をGNDへ)を行うと正常に点滅します。
なぜでしょうか?
※これまで秋月さんの基板を使っていましたがI/Oをもっと必要なので144ピンのタイプで回路設計して版下基板をつくりました。
余談:
HEW、RX62Nはもぅ古いのですね、E2STUDIOでオートコーディングやろうとしたらサポート外であることを基板を作成してから解りました。
悲しいです、、、
かるびさん VCLのコンデンサは内部LDOの安定用なので、ここに大きいコンデンサをつけると 内部コアやBGR等が動くのに必要な電圧になるまで時間がかかり、正常に動作しないかと思います。 動作周波数がある程度低ければ、0.1uFを外しても動くかもしれません。0.1uF入手するまで時間がかかるようでしたら、ちょっとVCL外して試してみるのもいいかもです。