割込みルーチンからの割込みで、RIIC0の割込みが動作しない

スマートコンフィグレータのV2.3.0で作成した、I2CのConfig_RIIC0を使用しています。通常の使用では、正常に動作しますが、今回他のモジュールの割込み中で動作させたところ

r_Config_RIIC0_transmitend_interruptの割込みに入りません。

他のモジュールとは、MTU0の中の割込みで、r_Config_MTU0_tgia0_interrupt上の割込みルーチンからメインルーチン側の関数側から、R_Config_RIIC0_Master_Send関数を使用して

データを送信したところ、上記の割込みに入りません。メイン側に同様に同じ関数を記述すると正常に割込みが入ります。

割込みの優先順位の設定が悪いのではないかと思い、MTU0の割込み優先順位は、Config.MTU0.Cの中の記述で、

    /* Set TGIA0 interrupt priority level */
    ICU.SLIAR209.BYTE = 0x01U;
    IPR(PERIA, INTA209) = _07_MTU_PRIORITY_LEVEL7;

にして、LEVEL7に落としています。

また、RIIC0の割込みは、Config.RIIC0.Cの中の記述で、

    /* Set interrupt priority */
    IPR(RIIC0, RXI0) = _0F_IIC_PRIORITY_LEVEL15;
    IPR(RIIC0, TXI0) = _0F_IIC_PRIORITY_LEVEL15;

でレベル15に上げています。

なので、割込みには入ると思っておりましたが、割込みに入りません。

教えて頂ければ助かります。宜しくお願い致します。

Parents
  • すみません。追加の情報ですが、上記のMPUですが、RX65Nを使用しており、RF565NEDDFPです。
    ツールは、CS+forCC V8.02.00です。スマートコンフィグレータはV2.3.0です。
    宜しくお願い致します
Reply
  • すみません。追加の情報ですが、上記のMPUですが、RX65Nを使用しており、RF565NEDDFPです。
    ツールは、CS+forCC V8.02.00です。スマートコンフィグレータはV2.3.0です。
    宜しくお願い致します
Children
No Data