スマートコンフィグレータのV2.3.0で作成した、I2CのConfig_RIIC0を使用しています。通常の使用では、正常に動作しますが、今回他のモジュールの割込み中で動作させたところ
r_Config_RIIC0_transmitend_interruptの割込みに入りません。
他のモジュールとは、MTU0の中の割込みで、r_Config_MTU0_tgia0_interrupt上の割込みルーチンからメインルーチン側の関数側から、R_Config_RIIC0_Master_Send関数を使用して
データを送信したところ、上記の割込みに入りません。メイン側に同様に同じ関数を記述すると正常に割込みが入ります。
割込みの優先順位の設定が悪いのではないかと思い、MTU0の割込み優先順位は、Config.MTU0.Cの中の記述で、
/* Set TGIA0 interrupt priority level */ ICU.SLIAR209.BYTE = 0x01U; IPR(PERIA, INTA209) = _07_MTU_PRIORITY_LEVEL7;
にして、LEVEL7に落としています。
また、RIIC0の割込みは、Config.RIIC0.Cの中の記述で、
/* Set interrupt priority */ IPR(RIIC0, RXI0) = _0F_IIC_PRIORITY_LEVEL15; IPR(RIIC0, TXI0) = _0F_IIC_PRIORITY_LEVEL15;
でレベル15に上げています。
なので、割込みには入ると思っておりましたが、割込みに入りません。
教えて頂ければ助かります。宜しくお願い致します。
my-yokoさん、こんにちは。NoMaYです。#お久しぶりです。以前はRSPIの件でしたね。本件、前の人のアドバイスの「多重割り込みに必要な操作を行う」で解決しましたでしょうか?