お世話になっております。raomine2と申します。
RX111を搭載した自作基板を用意し、下記FITモジュールを使用してPCとUSB通信を行っています。
通信自体は問題なく、PCからはCOMポートのUSBシリアルデバイスとして認識されています。
ここでご質問させてください。
現在、同じ仕様の複数枚の基板に対し、同じソフトウェアを書き込んだ状態で、1枚ずつPCに接続した際に、認識されるCOMポート番号が基板ごとに変わってしまいます。
この認識されるCOMポート番号をソフトウェアから固定化する方法はありませんか。(同一の個体と認識させる)
また、複数基板のPCへの同時接続は考えておりません。
ご教示の程よろしくお願いいたします。
使用FITモジュール
・ボードサポートパッケージ (r_bsp) ver5.40
・USB Basic Mini Host and Peripheral Driver (r_usb_basic_mini) ver1.12
・USB Peripheral Communications Device Class Driver for USB Mini Firmware (r_usb_pcdc_mini) ver1.12
試しにぐぐってみた
https://www.google.com/search?q=%E4%BB%AE%E6%83%B3COM%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88+%E5%9B%BA%E5%AE%9A&ie=UTF-8
……結構参考になりそうなことも書いてあるみたいですが試されたものはありますでしょうか?