お世話になっております。raomine2と申します。
RX111を搭載した自作基板を用意し、下記FITモジュールを使用してPCとUSB通信を行っています。
通信自体は問題なく、PCからはCOMポートのUSBシリアルデバイスとして認識されています。
ここでご質問させてください。
現在、同じ仕様の複数枚の基板に対し、同じソフトウェアを書き込んだ状態で、1枚ずつPCに接続した際に、認識されるCOMポート番号が基板ごとに変わってしまいます。
この認識されるCOMポート番号をソフトウェアから固定化する方法はありませんか。(同一の個体と認識させる)
また、複数基板のPCへの同時接続は考えておりません。
ご教示の程よろしくお願いいたします。
使用FITモジュール
・ボードサポートパッケージ (r_bsp) ver5.40
・USB Basic Mini Host and Peripheral Driver (r_usb_basic_mini) ver1.12
・USB Peripheral Communications Device Class Driver for USB Mini Firmware (r_usb_pcdc_mini) ver1.12