RX231_CS+コードジェネレータ_AD変換開始トリガ設定において所望のコード生成ができない

 
RX231のCS+でのコードジェネレータについて質問です。
12ビットADコンバータのモジュール部分で思い通りに設定できない部分があります。

チュートリアルプログラムをベースに改造しているのですが、
周辺機能の12ビットADコンバータの設定にて変換開始トリガ設定を変更しました。

その際生成されるコードですが、r_cg_s12ad.cのvoid R_S12AD_Create(void)関数にて、以下のようになります。

【設定】
変換開始トリガ設定 : TPU0.TGRAのコンペアマッチ/インプットキャプチャ

【結果=生成コード】
   /* Set AD conversion start trigger sources */
    S12AD.ADSTRGR.WORD = _0C00_AD_TRSA_TRG4ABN;

仕様書からすると、このコードは
    S12AD.ADSTRGR.WORD = _0E00_AD_TRSA_TRG4ABN1;
を吐き出すべきだと思いますが私の勘違いなのでしょうか?

実際に動かしてみても、0E00設定をすることでTPU0を用いたAD変換が狙い通りの周期で動きました。
0C00設定では上手く動きませんでした。この点からも、0E00設定するコードが正解のような気がするのですが、
このような症状になる理由が何かあったりするでしょうか?

 

Parents
  • msato様、鈴木と申します。

    上記の設定を行い、コード生成しましたが、 S12AD.ADSTRGR.WORD = _0E00_AD_TRSA_TRG4ABN1

    が出力されました。お使いのツールのバージョンと、コード生成の設定の詳細を教えてください

    以上、よろしくお願いします。

  • 鈴木様

    ご回答ありがとうございます。

    主な環境情報としては下記となります。最新版をインストールしているつもりなのですが・・・。

    コード生成設定は下記添付画像のようしており、その設定でコード生成プレビューを見ると

    『TPU0.TGRAのコンペアマッチ/インプットキャプチャ』設定時は、添付図のように0C00となってしまいます。

    (他の設定の時は所望のコードを吐き出しているように思います)

    1か所気になる点として、『割込み設定』のところに黄色のビックリマークがあり、”競合している” というメッセージが出ていますが、

    そこが何か問題になっているのでしょうか?

    ちなみに、下記取得画像は、チュートリアルプログラムを何もいじっていないでプロジェクトを作成した直後の状態での確認です。

    ========

    CS+ for CC V8.03.00  [21 Nov 2019]

    RXビルド・ツールCC-RX用プラグイン V8.02.00.00 [25 Mar 2019]

    コード生成/端子図プラグイン V2.10.05.01 [15 Nov 2019]

    RX231コードライブラリ V1.01.02.05 [24 May 2018]

    ========

  • msato様、情報ありがとうございます。
    なぜか設定に矛盾があるようです。
    動作モードにシングルスキャンを選択しているので、イベントリンクコントロールビット設定で
    ループBのスキャン終了を除くが選択できるのがおかしいです。
    また、黄色のビックリマークが表示された状態では、コード生成はできないのが仕様です。
    申し訳ありませんが、新規プロジェクトを作成し、同じ設定を行うとどうなるでしょうか
    以上、よろしくお願いします。
  • 鈴木様

    ご回答ありがとうございます。

    新規プロジェクト作成し同じ設定を行ったところ、ご指摘通り、

    >イベントリンクコントロールビット設定でループBのスキャン終了を除くが選択できるのがおかしいです。

    については選択できなくなりました。そしてコード生成した所0E00が吐き出されました。

     

    再度、0C00が吐き出されてしまう条件ですが、

    下図のように、スタート→RSKのサンプル・プロジェクトを開くにて『RSKRX231 Tutorial』を選択→GO→プロジェクト作成のところでサブプロジェクトはチェックは入れずにとあるフォルダにプロジェクト作成

    という手順だと、そのようになってしまいます。

    上記チュートリアルプログラムを参考にAD取込やLCD、UARTへのデータの送り出しなどを実現するプログラムを改造しており、できれば、上記症状を解消できればと思うのですが、何か策はありますでしょうか?

     

     

  • msato様、説明ありがとうございます。
    RSKのチュートリアルで発生するのですね。
    こちらでも調査いたします。
    以上、よろしくお願いします。
  • msato様

    原因はRSKのチュートリアルプロジェクトにあるようです。

    プロジェクトの修正ができないため、新規にプロジェクトを作成し、RSKRX231 Tutorialの設定を

    反映させ、エラーが発生しないものを作成しました。

    お手数ですが、添付のプロジェクトをベースに評価して頂けないでしょうか。

    以上、よろしくお願いします。

    RX231RSK_R5F52318AxFP_100.zip

  • 鈴木様

    ご回答並びに修正ファイルのご提供ありがとうございます。

    >プロジェクトの修正ができないため、新規にプロジェクトを作成し、RSKRX231 Tutorialの設定を反映させ、エラーが発生しないものを作成しました。

    これは、C000になる問題はプロジェクトファイル(.mtpj)に起因して起こる問題ということなのでしょうか?例えばプロジェクトファイル(.mtpj)のとある記述を直せば問題は解決するはずだが、それは特定するのが難しいとか、修正する箇所が膨大になるので困難という感じですかね?

    現在のプログラムですがそこそこ改造が進んでいるので、現在のプロジェクトを修正しC000になる問題を脱したいのですが、プロジェクトファイル(.mtpj)の簡単な記述修正のような方法はない(ないわけじゃないが困難とか?)のでしょうか?
  • msato様
    .mtpjを修正するのは、難しいと思われます。プロジェクトファイルに互換性の問題があると思われます。現在見えている問題はA/Dの一部ですが、他にも問題があるかもしれません。
    一番の解決策は、新しいバージョンで、プロジェクト作成して頂くのがよいと考えます。

    新しいプロジェクトに、現在のコード生成の設定を行って頂けないでしょうか。
    (CS+ は複数起動できますので、画面を見比べながら設定できます)
    ソースファイルは、新しいプロジェクトに上書きコピーすれば大丈夫です。

    お手数ですが、ご検討ください。
    以上、よろしくお願いします。
  • 鈴木様

    ご回答ありがとうございます。
    新プロジェクトにした方がよいとのこと了解しました。

    その方法で進めていこうと思います。

    お手数おかけしました。
Reply
  • 鈴木様

    ご回答ありがとうございます。
    新プロジェクトにした方がよいとのこと了解しました。

    その方法で進めていこうと思います。

    お手数おかけしました。
Children
No Data