いつもお世話になっております。
マイコン内のROM/RAM内の任意の変数の値をモニタするPCアプリを作成しようとしています。手順としては下記を考えています。
①ビルドして出来上がったabsファイル(ELF形式)に対して、 objdumpを実行しDWARF情報を取り出す。
②取り出したDWARF情報から、変数のアドレスを求める。
③PCアプリから、求めた変数のアドレスを参照し、 UARTでマイコンのROM/RAMの変数の値を取得する。
mapファイルからでなく、DWARF情報から変数のアドレスを求めるのは、他のマイコンでも同じ方法で、アドレスを求めたいからです。
②を効率よくやる方法をご存知であれば、教えていただけないでしょうか?
例えば、下記のようなネストされた構造体の各メンバや、多次元の配列の各要素のアドレスをDWARF情報から求めたいです。具体例を出すと、struct2.struct1[10][1][2].b[3][1]のアドレスを求めたいです。
何かいい方法はありますか?地道にDWARF情報を解析するしかないのでしょうか。よろしくお願いいたします。
typedef struct{ unsigned char a[10]; unsigned short b[10][10]; unsigned int c; unsigned char d;}struct1_t;
typedef struct{
unsigned char a[10];
unsigned short b[10][10];
unsigned int c;
unsigned char d;
}struct1_t;
typedef struct{ unsigned long e; unsigned char f[10][3][12][3]; float g; double h[40]; struct1_t struct1[34][2][3];}struct2_t;
unsigned long e;
unsigned char f[10][3][12][3];
float g;
double h[40];
struct1_t struct1[34][2][3];
}struct2_t;
struct2_t struct2;
参考にしているサイトhttps://qiita.com/tobira-code/items/de16088be23021e75c74
dracenさん、こんにちは。NoMaYです。#私がリプライするのは半年ぶりぐらいでしょうか。それだ!というリプライが無かった場合の代替案としてですが、gdbで以下のようなスクリプトを引数で指定してコマンドライン起動せさるというのはどうでしょうか?(1) ELF/DWARFのシンボル情報のみloadする(2) print系のコマンドで構造体のメンバのアドレスを表示させる(3) 終了コマンドでgdbを終了させるもし、targetコマンド無しで思うように出来なければ、target sim(だったかな?)して試してみる。というのはどうでしょうか?(すみません、gdbをさわる時はいつもhelpコマンド(だったかな?)とグーグル先生頼りでしたので、具体的なコマンドは提示出来ないですけれど、、、)