こんにちわ。
お世話になっております、カイロスです。
ルネサス側が提供をしている、USB HCDCのサンプルコードについて教えてください。
RX63Tをホストとして、PCとCDC通信を行おうとしています(e2studioから、CS+に変換して使用しています)。
サンプルコードは、無事コンパイルを通ったのですが、RX63TにUSBケーブルを差し込んでも、eventの返り値がUSB_STS_NONEとなっています。
USBケーブルは、PC側のCOMポートにつながっており、PC側(windows10)は認識しています。
(使用しているボードは、HSBRX63T-144シリーズです)
今は、サンプルをただ動かしているだけなのですが、どこかほかに設定する必要のある項目があるのでしょうか?
どこか確認すべきところがあれば、教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします!
カイロスさん下記は関係ないですかね
カイロスさん
とりあえず動作確認できてよかったですね
リナックスでFT232Cを接続できて、ソースがあるみたいですよ
研究されてみてはいかがですか
「配布されているドライバソース ftdi_sio.tar.gz を展開し」
受け売りです。