RX-130 ターゲットボード の高速オンチップオシレータ HOCO(32MHz)での動作

始めまして、ABCと申します。

RX-130のターゲットボードを買いました。CS + CC評価版(V8.03)を使用して、

プログラムを作成し、デバック・ツールをE2 Liteでダウンロードして実行できました。

作成したプログラムは、whileループで待ち時間を作り、ポートをON / OFFするプログラムです。

最初に、ON時間を200msec、OFF時間を300msecのプログラムを作成しました。

オシロで確認すると、プログラム通りの波形が得られました。

 

Fig. ON = 200msec OFF = 300msecのプログラム 

 

Fig. 200msec ON、300msec OFFの波形

 

 

次に、ON時間を300msec、OFF時間を200msecのプログラムを作成しました。

 

Fig. ON = 300msec OFF = 200msecのプログラム 

 

オシロで確認すると、300msecが378msec、 200msecが254msecとなっていました。

Fig. ON = 300msec OFF = 200msecのプログラムの波形 (ON時間、OFF時間がプログラム通りでない。)

 

動作クロックは、高速オンチップオシレータHOCO(32MHz)使用しています。

また、プログラムの作成に、コンフィギュレータ等は使用していません。

以下は、リセット解除後に、実行される処理です。

 

 

 

 

 

プロジェクトを添付しました。

正常:test_200_300_RX130_OK.zip

異常:test_300_200_RX130.zip

 3000.test2_200_300_RX130_OK.zip 

2630.test2_300_200_RX130.zip

 

 

レジスタへの設定不足や、ボード固有の問題でしょうか。どなたか、再現テストをして頂けると助かります。

よろしくお願いします。

Parents Reply Children
No Data