環境はCS+ for CC V8.03.00、CC-RXコンパイラV3.02.00です。
手動でならば個別コンパイル・オプションを変更して特定のファイルだけ最適化レベル0に設定後ビルドすれば表題の目的は達成できるのですが、それを自動で行う手法はありますでしょうか?
できればpythonコンソールを使う方向ですと助かります。
フォルダ名のところ、" と " でくくっていないとか、出力先が存在しないとかでは
makefileつくって、make -f makefile とコマンドを呼び出す、でもよさそうですが。