ド素人ですw。以前にGR-SAKURAのフォーラムで「8×8×8のLED-CUBEを作ったけど、うまく動かない」で助けて頂いた者です。
https://japan.renesasrulz.com/gr_user_forum_japanese/f/gr-sakura/3717/thread
同じLED-CUBEをとある事情で、SAKURA->秋月で買ったRX621ボードへの移植をしてます。(せっかくかわいいSAKURAボードは、他の用事に使おうかとw)
e2studioで作ってます。なんとかほぼ動くようになったのですが、sinを使ってる所でSAKURAとLEDの表示が違います…。
SAKURAの方のプログラムの該当部分は、
1 : void ripples(int times, int repeat)2 : {3 : int i,j,k,z;4 : float distance,ztemp;5 : clearData();
6 : for(k=0;k<=repeat;++k) {7 : for(i=0;i<=3;++i) {8 : for(j=0;j<=3;++j) {9 : distance=sqrt((3.5-(float)i)*(3.5-(float)i)+(3.5-(float)j)*(3.5-(float)j));10: ztemp=3.5+sin(distance/1.3+(float)k/3.14159)*3.5;11: z=(int)(ztemp+0.5);12: bitSet(dispData[z][i],j);13: bitSet(dispData[z][7-i],j);14: bitSet(dispData[z][i],7-j);15: bitSet(dispData[z][7-i],7-j);16: }17: }18: LEDDisp(times);19: clearData();20: }21: }
LED表示用配列の辺は見ないで頂いて(移植に伴いbitsetー>ビットシフトに変えてます)、9~11行目の式で、がじぇるねのwebコンパイラでビルドしたSAKURAと、e2studioでビルドしたRX621ボードとで、計算結果が異なる原因が何かあるでしょうか…?
sqrtとsinをsqrtfとsinfに変えてみたりとか、型指定を外してみたりとかしても、変わらない様です。
(printfで計算結果を確認しようとしたのですがうまくいかないので、ほんとに計算結果が違うかどうかは確認できていません…)
どなたかご助言頂けると助かります。
がじぇるね岡宮です。
#すみません、コードの中で、for文のkの演算が足りてないですね。つねに0で計算しているため、不十分です。
CCRXと、Webコンパイラで使っているGCCで違いが出るか、GR-SAKURAで試してみましたが、結果としては一緒でした。
for文2個で4回ずつ計16回ループしているため、かなり限定的な演算の比較なので、どれくらいsinの結果が一致してるかは未検証です。できれば、どういった差分が出るのか教えていただけるとありがたいです。
■Renesas CCRX V3.02.00
(新規プロジェクト作成で、FITモジュールのbspのみ適用、LibGenでmath.hを追加)
コード
#include <stdio.h>#include <math.h>void main(void){ int i,j,k,z; float distance,ztemp; for(i=0;i<=3;++i) { for(j=0;j<=3;++j) { distance=sqrt((3.5-(float)i)*(3.5-(float)i)+(3.5-(float)j)*(3.5-(float)j)); ztemp=3.5+sin(distance/1.3+(float)k/3.14159)*3.5; z=(int)(ztemp+0.5); printf("%d",z);printf(",");printf("%d",i);printf(",");printf("%d",j); printf("\r\n"); printf("%d",z);printf(",");printf("%d",7-i);printf(",");printf("%d",j); printf("\r\n"); printf("%d",z);printf(",");printf("%d",i);printf(",");printf("%d",7-j); printf("\r\n"); printf("%d",z);printf(",");printf("%d",7-i);printf(",");printf("%d",7-j); printf("\r\n"); printf("\r\n"); } } while(1) { // TODO: add application code here }}
結果
1,0,01,7,01,0,71,7,73,0,13,7,13,0,63,7,64,0,24,7,24,0,54,7,55,0,35,7,35,0,45,7,43,1,03,6,03,1,73,6,75,1,15,6,15,1,65,6,66,1,26,6,26,1,56,6,57,1,37,6,37,1,47,6,44,2,04,5,04,2,74,5,76,2,16,5,16,2,66,5,67,2,27,5,27,2,57,5,57,2,37,5,37,2,47,5,45,3,05,4,05,3,75,4,77,3,17,4,17,3,67,4,67,3,27,4,27,3,57,4,55,3,35,4,35,3,45,4,4
■Webコンパイラ(KPIT GNURX-ELF Toolchain 14.03.. ちょっと古くて恐縮ですが、Mac版IDE for GRと合わせるためバージョン変更してません)
(mathはNewlib prebuild使用)
void setup(){ Serial.begin(9600); delay(1000); int i,j,k,z; float distance,ztemp; for(i=0;i<=3;++i) { for(j=0;j<=3;++j) { distance=sqrt((3.5-(float)i)*(3.5-(float)i)+(3.5-(float)j)*(3.5-(float)j)); ztemp=3.5+sin(distance/1.3+(float)k/3.14159)*3.5; z=(int)(ztemp+0.5); Serial.print(z);Serial.print(",");Serial.print(i);Serial.print(",");Serial.print(j); Serial.println(); Serial.print(z);Serial.print(",");Serial.print(7-i);Serial.print(",");Serial.print(j); Serial.println(); Serial.print(z);Serial.print(",");Serial.print(i);Serial.print(",");Serial.print(7-j); Serial.println(); Serial.print(z);Serial.print(",");Serial.print(7-i);Serial.print(",");Serial.print(7-j); Serial.println(); Serial.println(); delay(100); } }}void loop(){}
試しにk=3として、同じ演算をしてみましたが、結果としては同じでした。RX621は持っていないため、やれてません。あまり解決の糸口にならずすみませんが、とりあえずの実験結果でした。
0,0,00,7,00,0,70,7,7
0,0,10,7,10,0,60,7,6
1,0,21,7,21,0,51,7,5
2,0,32,7,32,0,42,7,4
0,1,00,6,00,1,70,6,7
2,1,12,6,12,1,62,6,6
3,1,23,6,23,1,53,6,5
4,1,34,6,34,1,44,6,4
1,2,01,5,01,2,71,5,7
3,2,13,5,13,2,63,5,6
5,2,25,5,25,2,55,5,5
6,2,36,5,36,2,46,5,4
2,3,02,4,02,3,72,4,7
4,3,14,4,14,3,64,4,6
6,3,26,4,26,3,56,4,5
7,3,37,4,37,3,47,4,4
確認したのですが、式は間違えて無さそう…
動画撮ったのですが、サイズが大きすぎて張り付けられないので、しばしお待ちください…。
SAKURAはピンケーブルでLED基板側に繋いでたのですが、接触が悪く不確実で、今回何か専用のボードを買ってハンダ付けで配線しようと思ったのが、SAKURAー>RX621に変更した理由の一つです。
ハンダ付けで結線したRX621ボードを外すのは大変なので、RX621は繋いだまま、残してたピンソケットに無理やりSAKURAも繋いで動作確認しました。
SAKURA側はwebコンパイラでビルド仕直して、書き込みしなおしてます。今まで通りのLED表示でした。ちなみに「repeat」は名前の通り、何回繰り返すかで、メインループからrepeat=150で呼び出しています。
この式をe2studioの方にそのままコピペして、再ビルド・再書き込み。やはりおかしなLED表示でした…。
(下のコメントアウトは、「ほ~ら式が間違ってたんじゃん?」の検証のために、昨日までの状態を残しておいたもの。上の式3行が、webコンパイラーからそのままコピペした物。う~ん、そのままコピペだし式に相違はないはず…)
動画のファイルサイズ縮小ができたら、動画載せます。今回のLED-CUBEの全体は、ぼくのブログを参照下さい。
https://blog.goo.ne.jp/kohei-m/e/c66bda3027eae9e72a22d286a561bdf9
動画縮小・変換できました、張り付けてみます。「動画で言うな、数字で言え!」と怒られそうですけど…w
まず、SAKURAで動かしたときの動画です。
(必要ない所がちょっとピカピカしてる様ですが、信号線が不安定か、RX621を繋ぎっぱなしにしてる影響かも。無視して下さい。)
次が「おかしいんじゃない?」というRX621で動かしたときの動画です。
それっぽい動きですが、明らかにSAKURAの時と違います…。sinを使った表示は他にも、RX621の方の動画の中ほどに、波みたいなヤツがありますが、それはSAKURAと変わらないように思えます。(という事は、sinの方の式じゃなくて、distance=sqrt…の方の計算結果が違うのかしら…)