こんにちは。NoMaYです。別スレッド『EK-RA4W1でArduinoスケッチ』にもレスしましたがTB-RX23WとRL78/G1D BLE Module Expansion Boardを買い込んであるものの開封もしてなかったりして、もったいないので、まずTB-RX23Wから試してみようと思いました。それで、資料を探し始めて気付いたのですが、RX23WのページからBLEのページへ飛ぶリンクが無いですよね、、、以前、一度調べた時は簡単に辿り着けた様な気がするのですが、、、ちょっとずつ探していこうと思います、、、RX23W製品ページwww.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/rx23w-32-bit-microcontrollers-bluetooth-5-iot-endpoint-devices-system-control-and-wireless-communication[以下へは辿り着いたもののその先が?]Bluetooth® Low Energy for RXファミリwww.renesas.com/jp/ja/application/technologies/bluetooth-low-energy-rx[顛末!]と思っていたら、それなりのリンクがありましたね、製品ページの下の方に以下のタイトルが表示されていました。(そういえば、ウェブサイトリニューアル後は、PDFやZIPなどの個々のアイテムへのリンクだけが簡素なリスト形式で表示されるだけでなく、こういったページなどへのリンクも同じ形式で(すごくあっさりと)表示されるようになったのでした、、、リニューアル前のウェブサイトの使い勝手の感覚が邪魔をして、つい探し漏らしてしまいます、、、)ソフトウェア/ツールページRXファミリ用 Bluetooth® Low Energyプロトコルスタックwww.renesas.com/jp/ja/software-tool/bluetooth-low-energy-protocol-stack-rx-family[余談]たぶん、私の他にもそう感じている人が少なくないと思うのですが、リニューアル後のウェブサイトって受動部品(ディスクリート)の為のサイトという感じですよね?例えば、製品ページの右上にDataSheetへのリンクがありますけど、ハードウェアマニュアルへのリンクでは無い(その場所にハードウェアマニュアルへのリンクが無い)のですよね、、、
こんにちは。NoMaYです。私にとっての最初の、そしてもの凄く高い、ハードルは、プロトコルスタックにスタティックライブラリが含まれていて、でもそれにGNURX用のものが無い、というところですね、、、さて、どうしたものかなぁ、、、というところですね、、、Bluetooth Low Energyプロトコルスタック 基本パッケージ ユーザーズマニュアル www.renesas.com/jp/ja/document…
こんにちは。NoMaYです。WiFiルータがあるならBLEルータなるものもあるのかな、と思っていたら、そういうものもあるのですね、、、↓ 注: 既に開催終了しています【10月7日(木)11:00〜11:30 無料開催】BLEデバイスの課題を解決!Bluetoothルーター『Cassia』の特長と活用方法MODE, Inc2021年9月28日 11時00分prtimes.jp/main/html/rd/p/000000059.000035514.html「今回のウェビナーでは、既存のBLEデバイスに一切変更を加えずに接続距離、接続台数を各段に拡張することができるCassia Networks社のBLEルーターをご紹介いたします。従来の課題であった"短い通信接続距離"、"1対1接続"、"ローカル接続"を解決し、小規模から大規模まで様々な場面でのIoTシステム構築を実現します。」Google検索: BLEルータwww.google.com/search?q=BLEルータ