RX220 SCI12 PDG2バグ?

RX220でPDG2を使用時、SCI12を設定して「ソースの生成」をすると、以下の通りとなります。

R_PG_SCI_C12.c(抜粋:赤字がおかしい

bool R_PG_SCI_Set_C12(void)
{
bool res;

res = R_SCI_Set(
12,
//この行が空
);

if( !res ){
return res;
}

return R_SCI_Create(
12,
PDL_SCI_ASYNC | PDL_SCI_TX_CONNECTED | PDL_SCI_RX_CONNECTED | PDL_SCI_RX_FILTER_DISABLE | PDL_SCI_HW_FLOW_NONE | PDL_SCI_LSB_FIRST | PDL_SCI_CLK_INT_IO | PDL_SCI_8_BIT_LENGTH | PDL_SCI_PARITY_NONE | PDL_SCI_START_DETECT_LOW_LEVEL | PDL_SCI_STOP_1,
BIT_31 | PDL_SCI_PCLK_DIV_1 | PDL_SCI_CYCLE_BIT_8 | 16 | (117647 & 0x00FFFF00ul),
15
);

}

R_PG_SCI_C6.c(抜粋:問題なし)

bool R_PG_SCI_Set_C6(void)
{
bool res;

res = R_SCI_Set(
6,
PDL_SCI_PIN_SCI6_RXD6_PB0 | PDL_SCI_PIN_SCI6_TXD6_PB1
);

if( !res ){
return res;
}

return R_SCI_Create(
6,
PDL_SCI_ASYNC | PDL_SCI_TX_CONNECTED | PDL_SCI_RX_CONNECTED | PDL_SCI_RX_FILTER_DISABLE | PDL_SCI_LSB_FIRST | PDL_SCI_CLK_INT_IO | PDL_SCI_8_BIT_LENGTH | PDL_SCI_PARITY_NONE | PDL_SCI_START_DETECT_LOW_LEVEL | PDL_SCI_STOP_1,
BIT_31 | PDL_SCI_PCLK_DIV_1 | PDL_SCI_CYCLE_BIT_8 | 16 | (117647 & 0x00FFFF00ul),
15
);

}

R_PG_SCI_C12.cの生成コードがあきらかにおかしく、ポート指定の記述がされません。
当然、このままビルドするとエラーになるので、手動でポート指定を追記しエラー回避しています。

あきらかなバグ?と思いますが、patchは見つけられませんでした。
改善をお願いしたく宜しくお願いします。

Parents
  • 続きです。

    UARTは、SCI1,6,12の3つを使っています。
    PDG2で同じ設定(115200bps,8bit,parityなし,stop1,LSBファースト,ハードウェアフロー制御なし)をしてますが、上記ポート設定を記載してもSCI12だけ動きません。

    ⇒R_PG_SCI_StartSending_Cx()関数を使ったデータ送信で、TXD12だけ何も出力しません。
    (TXD1,6はOK)

    何か気を付けることはありますか?

Reply
  • 続きです。

    UARTは、SCI1,6,12の3つを使っています。
    PDG2で同じ設定(115200bps,8bit,parityなし,stop1,LSBファースト,ハードウェアフロー制御なし)をしてますが、上記ポート設定を記載してもSCI12だけ動きません。

    ⇒R_PG_SCI_StartSending_Cx()関数を使ったデータ送信で、TXD12だけ何も出力しません。
    (TXD1,6はOK)

    何か気を付けることはありますか?

Children
  • のぶた様、鈴木と申します

    GUIは、どのような設定を行っているでしょうか

    例えば RX220 SCI12で下記の設定を行うとソースは正しく生成されました

    すみません・・・画像が貼れないのですが・・・

    調歩同期モード、送信、転送フォーマット 8, なし. 1bit, LSB

    PCLK 20MHz, 転送クロック:内部クロック、 38400bps

    全データの送信完了を関数呼び出しで通知

    その他はデフォルトの設定です

     下記コードが出力されました

    bool R_PG_SCI_Set_C12(void)
    {
        bool res;

        res = R_SCI_Set(
        12,
        PDL_SCI_PIN_SCI12_SCK12_PE0 | PDL_SCI_PIN_SCI12_TXD12_PE1
        );

        if( !res ){
            return res;
        }

        return R_SCI_Create(
        12,
        PDL_SCI_ASYNC | PDL_SCI_TX_CONNECTED | PDL_SCI_RX_DISCONNECTED | PDL_SCI_HW_FLOW_NONE |     PDL_SCI_LSB_FIRST | PDL_SCI_CLK_INT_OUT | PDL_SCI_8_BIT_LENGTH | PDL_SCI_PARITY_NONE |      PDL_SCI_STOP_1,
        BIT_31 | PDL_SCI_PCLK_DIV_1 | PDL_SCI_CYCLE_BIT_8 | 10 | (113636 & 0x00FFFF00ul),
        15
        );

    }

    お使いのマイコンの型番も教えて頂けないでしょうか

    以上、よろしくお願いします

  • 返信ありがとうございます。

    設定の画像を送ります。

    型名は、"R5F52205BxFL"です。

    以上、よろしくお願いします。

    <追伸>

    手動でポートを記述してもSCI12だけ動きません。(SCI1,5,6は問題ないです)

  • のぶた様、鈴木と申します

    情報ありがとうございます。教えて頂いた設定で正常にコードが生成できないことを確認しました

    不具合と思われます

    申し訳ありませんが、PDGに関しては開発が完了しており、PDGを修正できない状況です

    お手数ですが、お客様が回避したように手修正をお願いします

    以上、よろしくお願いします

  • 回答ありがとうございます。

    PDGの不具合について承知しました。

    ただし、ポート記述を手修正で追記しても、ビルドはできますが、動きません。(TXD12が動かない)

    お手上げ状態ですので、手修正で構わないので、解決方法を教えていただけないでしょうか。